This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB2000:CDCDB2000NPR 上升/下降时间太短

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188816/cdcdb2000-cdcdb2000nppr-rising-falling-time-too-fast

器件型号:CDCDB2000

您好、支持团队

 我们对 CDCDB2000NPR 有疑问

我们是否可以通过寄存器缓慢调整上升/下降时间?

失败项目:

TI CDCDB2000

3. CPU1_BCLK0 (SKU3):差动上升/下降压摆率超出规格。

7.1U_提升 板(SKU3):差动上升/下降压摆率超出规格。

8. 2U_提升 板_Port0 (SKU3):差动上升/下降压摆率超出规格。

9. 2U_提升 板_Port1 (SKU3):差动上升/下降压摆率超出规格。

10. M2提升板_J1 (SKU3):差动上升/下降压摆率超出规格。

11. M2提升板_J2 (SKU3):差动上升/下降压摆率超出规格。

12. LOM_100M (SKU3):差动上升/下降压摆率超出规格。

 

例如下面的故障

根据 Eagle Stream Platform EDS 修订版2.0、最大压摆率为4V/ns。
那么、压摆率是否无法满足英特尔 EDS?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我不知道 CDCDCDB2000中能够控制输出时钟压摆率的任何寄存器设置。 时钟缓冲器通常用于复制输入时钟而不进行更改。 输入时钟是否也存在超出规格的问题?

    明天我将与我的团队核实、看看我们是否还有其他事情可以做。

    谢谢、

    苏伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我们以前被 Intel 告知、高于4V/s 的压摆率是可以的、不会导致问题。 但是、客户可能希望通过英特尔检查他们的系统、以确保其正常运行。 如果还有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    苏伊文