This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:硬引脚模式(ROM 模式)

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189644/lmk03328-hard-pin-mode-rom-mode

器件型号:LMK03328

尊敬的 TI 团队:

我们在硬引脚模式(ROM 模式)下使用 LMK03328。 我们希望将以下默认配置加载为默认配置。

我们的 O/P 时钟要求 = 100MHz LVCMOS 时钟单端(OUT4上的默认值)。

输入、如下所示、  

时钟输入= 100MHz、PRI_P

我们是否需要更改它?

让我们知道、要加载上述配置、主要或次要时钟要求是什么?  

如果使用上述配置、我们还可以在 SW 引脚模式下更改它吗?