This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:硬引脚模式(ROM 模式)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189644/lmk03328-hard-pin-mode-rom-mode

器件型号:LMK03328

尊敬的 TI 团队:

我们在硬引脚模式(ROM 模式)下使用 LMK03328。 我们希望将以下默认配置加载为默认配置。

我们的 O/P 时钟要求 = 100MHz LVCMOS 时钟单端(OUT4上的默认值)。

输入、如下所示、  

时钟输入= 100MHz、PRI_P

我们是否需要更改它?

让我们知道、要加载上述配置、主要或次要时钟要求是什么?  

如果使用上述配置、我们还可以在 SW 引脚模式下更改它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupesh、

    我只想确保我正确理解您的应用和问题。

    应用是、您希望输出4-7的 GPIO[5:0]= 7配置、PRIREF_P 引脚上有单端 LVCMOS 时钟(非晶体)、并且希望使用100MHz 输入时钟、对吧?

    " 要加载上述配置、主要或次要时钟要求是什么?"问题的具体含义是什么? 根据以下线程、您可以在 PRIREF 上使用100MHz 时钟并使用 XTAL 为以下项加电:

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-timing-internal/f/clock-timing---internal-forum/1032744/lmk03328-eeprim-and-clock-generation-questions/3819959?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmk03328%2525252520secref#3819959

    更改为 HW_SW_CTRL = 0会将器件从硬引脚模式转换为软引脚模式-这还需要在之后切换 PDN 引脚以触发器件电源循环。

    请告诉我这是否合理、或是否不清楚。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="454141" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189644/lmk03328-hard-pin-mode-rom-mode/4483716 #4483716"]应用程序是:您需要输出4-7的 GPIO[5:0]= 7配置、在 PRIREF_P 引脚上使用单端 LVCMOS 时钟(非晶体)、并希望使用100MHz 输入时钟、对吗?[/QUERPILE]

    是的、正确。

    [引用 userid="454141" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189644/lmk03328-hard-pin-mode-rom-mode/4483716 #4483716"]要 加载上述配置的主要或次要时钟要求是什么? 根据以下线程、您可以在 PRIREF 上使用100MHz 时钟并使用 XTAL 加电:[/报价]

    LMK03328是否能够在 GPIO[5:0]= 7 且 pri_p = 100MHz LVCMOS 输入设置的情况下在通道4-7上生成100MHz? 或者、我是否需要提供任何其他 pri_p 参考时钟来生成100MHz 0n 通道4-7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupesh、

    让我在实验板上检查这一点、以确认不需要另一个时钟(如果是50MHz、可能是50MHz)。

    我将在星期四结束前为您提供答复。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupesh、

    对于 ROM7、PRIREF_P 上的输入时钟需要为25MHz。 如果不进一步更改器件寄存器、特别是 PLL1的 R 分频器、使用100MHz 时钟将无法从 ROM 加载配置。  

    谢谢、

    Kadeem