This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:有关如何对 LMK03318进行编程的问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1190246/lmk03318-question-on-how-to-program-lmk03318

器件型号:LMK03318

大家好、我需要对 LMK03318进行编程、以便能够生成100Mhz 和156.25mHz LVDS 时钟输出。  您能告诉我 LMK03318 IC 的设置是什么吗?  我检查 ROM 内容(GPIO[5:0]= 24、011000、也许能够支持生成100Mhz 和156.25Mhz 时钟频率。   

但是、我不确定应该连接哪些其他引脚设置/连接(上拉/下拉、无连接或 GND)。

附加了根据我对 LMK03318文档的理解起草的原理图。  请查看。

RDGS

stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stloh、

    如果使用 ROM 模式、则需要 GPIO[5:0]= 24d = 0b011000、或以下条件:

    • GPIO5 =低电平
    • GPIO4 =高电平
    • GPIO3 =高电平
    • GPIO2 =低电平
    • GPIO1 =低电平
    • GPIO0 =低电平
    • HW_SW_CTRL =高电平
    • REFSEL = 0.9V (3级逻辑的输入中间电压、这将选择次级时钟作为 PLL 首选项)

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX Kadeem。  PDN 引脚如何?   什么是连接的 Yr 建议? 直接接地(带电容)(如数据表中建议)?  或 PDN - NC、内部已经上拉至高电平?

    TX

    RDGS

    stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stloh、

    请按照数据表建议在 PDN 引脚和 GND 之间连接电容器。 或者、可以添加跳线以允许引脚和 GND 之间的连接、这与 EVM 使用 PDN 按钮所做的类似。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx 表示信息卡德姆。 这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stloh、

    当然。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Kadeem