This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-EP:偏斜输出有几个相位度?

Guru**** 2650115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1190480/lmx2694-ep-skew-output-some-phase-degrees

器件型号:LMX2694-EP

您好!

有关 LMX2694的快速问题。  看起来您可以将输出偏斜一些相位度。  是这样吗?  我有一个从625MHz 输入生成2.5GHz 输出的应用。  我需要能够将该输出偏移+/- 10ps (即0-45度)。

EP 和-SEP 版本都是这样吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们可以使用公式5来确定相移量。

    在以下配置中、每次程序 R41的 MASK_SEED = 100时相移为9度。

    EP 和 SEP 都支持此功能。