This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:晶振连接下的输出稳定时间

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189674/lmk00105-output-stabilization-time-under-crystal-connection

器件型号:LMK00105

您好!  

  

我正在考虑使用时钟发生器 LMK00105、并计划在晶体连接下使用它。  

我正在堆叠 LMK00105的数据表、但我不想知道信息。  

  

问题:  

LMK00105的"输出稳定时间"值是多少?

  

另一个制造商 IC 的数据表显示“输出稳定时间:最大30ms”。 (请参阅第7页)

 https://www.renesas.com/jp/ja/document/dst/8l30110-datasheet?r=167551  

我想知道与此相对应的信息。  

  

此致、   

  

柳神美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    由于这是一个较旧的器件、我需要找到一些特定的数据。 我将在1/26之前回复您。

    此致、

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    感谢您的回复。  

      

    >我将在1/26之前回复您。

    ->没问题。  感谢 您的合作。

      

     此致、  

      

     柳神美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我得到了数据的保存。 如果驱动 CLKIN 输入、LMK00105 (及其相关器件 LMK003XX)的稳定时间非常短(<100us)。 这是因为 LMK00105没有任何长计时器/偏置滤波器/ POR 延迟。  

    此致、

    胡安