This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:与 CDCE913比较

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1190722/cdce813-q1-vs-cdce913

器件型号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE913、 CDCE913-Q1

大家好、

我正在查看 CDCE813和 CDCE913,您是否有这两个部件/系列之间的带帮助热线比较表的文档?

它们看起来完全相同。 我正在考虑使用这些器件、并尝试了解折衷方案。

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    从根本上讲、CDCE813和 CDCE913器件系列几乎完全相同。 主要区别在于、813默认配置为使用 LVCMOS 输入并通过 PLL 运行、913默认配置为使用晶体输入并旁路 PLL。 如果客户打算通过 I2C 对其器件的 EEPROM 进行编程、则它们实际上是可互换的。 如果没有、他们应根据需要选择哪种默认配置。

    我想注意的是、"-Q1"后缀表示汽车认证、因此与基本 CDCE913相比、CDC813-Q1具有扩展的温度范围。 但还有一个符合汽车标准的913版本、采用 CDCE913-Q1的形式。

    我还注意到、在浏览数据表时、CDCE813的最小 VCO 频率显然为70MHz、而 CDCE913的最小 VCO 频率为80MHz。 这对我来说是不同寻常的、因为他们应该使用相同的裸片、但我目前没有方法来验证这种差异是否确实存在。 数据表同意输出特性、因此我仍然相信这两个系列的运行方式是相同的。

    谢谢、

    苏伊文