This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:板载100MHz 晶体振荡器器件型号

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1190597/lmx2594evm-on-board-100mhz-crystal-oscillator-part-number

器件型号:LMX2594EVM

请为板载100MHz 晶体振荡器推荐合适的器件、同时推荐规格。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    任何标准5mm x 7mm XO 都可以适合电路板上的布局。 您需要选择所需的格式和相位噪声性能。 EVM 用户指南附录 D 对相位噪声要求提出了一些建议。