This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:ROUT 设计问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188418/lmk1c1104-rout-design-question

器件型号:LMK1C1104

您好!

我想检查输出阻抗的规格。 Rout (50 Ω)是嵌入在缓冲器的输出中、还是仅用于测量? 您知道1104的驾驶能力吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    ROUT 嵌入在输出中、因此我们无需任何外部 Rs 电阻器即可匹配50欧姆布线阻抗。  

    根据上述内容、当前数据表指定1mA 驱动电流下的 VOH 和 VOL 值。  

    图8-2. 表示测量是在输出端接50欧姆至 VDD/2的情况下进行的。

    数据表中的一个图显示、我们可以使用100欧姆接地和 VDD 来驱动 VDD/2。

    因此、根据此电路、我们可以计算驱动电流、如下所示:

    我们还可以将50欧姆电阻接地、这会产生33mA 的驱动电流、但我会考虑输出数量、环境温度和结温。 因为如果结温达到最大值、我们可能会遇到问题。 它还会消耗大量功率。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khan、

    我们是否有任何具有 LMK1C1104PWR 和未嵌入 Rout 的 P2P DEICE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khan、

    如果 CLK BUF 已为其应用嵌入了 Rout、则向客户遇到的时钟(50MHz)上升时间问题添加更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    您能不能提供有关此上升时间问题的更多信息。 我们可以使用  具有50欧姆阻抗的 CDCV304。 通过查看 I/V 曲线、它大约为25欧姆。

    最棒的

    阿西姆