This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:SMB 活动

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188576/cdcdb400-smb-active

器件型号:CDCDB400

从 CKPWRGD_PD#置为高电平到 SMB 可供访问所需的最短时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我将在星期五之前查找此信息并提供更新。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    我能够获得有关您的查询的更多信息。  一旦 CKPWRGD_PD# 置为高电平、SMBus 接口就会启用、但响应可能取决于多种因素。  

    首先要考虑的是、如果这是冷启动还是热启动、因为冷启动所需的时间比热启动长、因为电路完全上电还有额外的延迟、EEPROM 会加载到寄存器中、从而增加该延迟。 对于热启动、不会发生额外的延迟。

    接下来要考虑 的是、当 CKPWRGD_PD# 相对于电源电源被置位时。 如果  在电源斜坡后立即应用 CKPWRGD_PD#、则我们必须考虑冷启动延迟和 EEPROM 加载。 如果 在电源建立后长时间将 CKPWRGD_PD#置为有效、EEPROM 和冷启动延迟将会完成、因此您将获得更快的响应。

    为了实现精确计时、我们需要了解实际用例场景、因为它也取决于输入频率。 但在一般情况下、如上所述、冷启动情况下可预期为300us、热启动情况下可预期为20us。


    最棒的

    阿西姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    感谢您提供信息。  多关注几个问题:

    1.  无论是否 将 CKPWRGD_PD#置为有效、内部 EEPROM 在加电后加载的最坏情况延迟时间是多少?  请以 微秒量化。
    2. 您在陈述中提到了哪种输入频率:"为了精确计时、我们需要了解实际用例场景、因为它也取决于输入频率。" 是 SMBCLK 频率还是 CLKIN_P/N 频率?
    3. 为什么时序取决于外部时钟频率?
    4. 内部 EEPROM 加载过程是否需要 SMBCLK 或 CLKIN_P/N 才能运行?

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    [引用 userid="550145" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188576/cdcdb400-smb-active/4487559 #4487559"]无论 是否 断言 CKPWRGD_PD#、在加电后内部 EEPROM 加载的最坏情况下延迟时间是多少?  请 用微秒量化。

    让我为您找到这个数字、因为我们必须为此运行仿真。

    [引用 userid="550145" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188576/cdcdb400-smb-active/4487559 #4487559"]为什么时序取决于外部时钟频率?[/quot]

    当为器件加电以及当 CKPWRGD_PD#引脚设置为高电平时、会触发加电序列的不同部分。 上电序列包含4个计时器+ EEPROM 数据传输。 前两个计数器+ EEPROM 数据传输在片上"引导振荡器"上运行、其频率可能会有所不同。 最后两个计数器在输入时钟(CLKIN_P/N)上运行、该时钟的频率也会有所不同。 没有什么取决于 SMBCLK。 总之、EEPROM 数据传输持续时间(以及前两个计数器的持续时间)随着引导振荡器频率的降低而增加、最后两个计数器的持续时间随着输入时钟频率的降低而增加。

    [引用 userid="550145" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188576/cdcdb400-smb-active/4487559 #4487559">您在语句中提到的输入频率:"为了精确计时、我们需要了解实际的用例场景、因为它也取决于输入频率。" 是 SMBCLK 频率还是 CLKIN_P/N 频率?[/引述]

    我指是 CLKIN_P/N 频率。

    [引用 userid="550145" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188576/cdcdb400-smb-active/4487559 #4487559"]内部 EEPROM 加载过程是否需要 SMBCLK 或 CLKIN_P/N 才能运行?[/quot]

    这不需要运行 SMBCLK 或 CLKIN、但我将确认这一点并返回给您。


    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    [引用 userid="521848" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188576/cdcdb400-smb-active/4489532 #4489532"]
     无论是否 将 CKPWRGD_PD#置为有效、内部 EEPROM 在加电后加载的最坏情况延迟时间是多少?  请以 微秒量化。

    让我为您找到这个数字、因为我们必须为此运行仿真。

    [/报价]

    我能够找到 EEPROM 最坏情况下的加载时间。 从施加的功率开始产生210us 的电流。

    [引用 userid="521848" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188576/cdcdb400-smb-active/4489532 #4489532"]
    您在陈述中提到了哪种输入频率:"为了精确计时、我们需要了解实际用例场景、因为它也取决于输入频率。" 是 SMBCLK 频率还是 CLKIN_P/N 频率?

    我指是 CLKIN_P/N 频率。

    [/报价]

    这包括"片上引导振荡器"和"CLKIN_P/N"频率、但  CLKIN_P/N 在此延迟中所占的时间较少。 其中大部分取决于 EEPROM 加载+前两个计数器(取决于引导振荡器频率)。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您阿西姆。

    由于两个计时器 与 CLKIN_P/N 相关、这是否意味  着 在 CLKIN_P/N 上没有时钟的情况下无法从 SMBus 访问器件?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="521848" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188576/cdcdb400-smb-active/4491297 #4491297"]为了实现精确的计时,我们需要了解实际的用例方案,因为它也取决于输入频率。

    让我在这里改正我的发言。  这将是引导芯片振荡器频率。  CLKIN_P/N 频率 用于最后两个计数器 、该计数器用于控制数字逻辑从引导振荡器到输入时钟的切换。 如果 CLKIN_P/N 不存在、则不会发生此切换。  这些计数器对 SMBus 可用性没有任何影响。  

    启用 SMBus 所需的延迟主要由 EEPROM 加载和前两个计数器驱动。  

    我希望这澄清了这一点。 您能否帮助分享为什么需要这种精确的计时要求?

    最棒的

    阿西姆