This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:LMK00334 ||未检测到 PCIe 模块

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1191138/lmk00334-lmk00334-pcie-module-not-detecting

器件型号:LMK00334

尊敬的 TI 团队:

我们在 我们的设计中使用 LMK00334、下面是电路图和捕获的时钟波形(CH1 - PCIe_REFCLK_P、CH3 - PCIe0_REFCK_N、CH4 - PCIe1_REFCK_P)。

PCIe 参考时钟(PCIe_REFCLK_P)由另一个板的处理器生成、并使用板对板连接器端接在此缓冲器上。使用此电路时、PCIe 模块未检测到。  

当缓冲器被旁路时(如下图所示)、会检测到其中一个模块。 您对此是否有任何反馈意见、请为我们提供支持。

此致、

Yogishwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogishwari、

    HCSL 输出需要50欧姆接地直流路径。 您能否确认客户是否在电路板上组装了(R203- R206)。 原理图上的 DNI 看起来是这样的。 如果我们没有这些、我们将看不到缓冲器的 HCSL 输出的适当摆幅。

    请告诉我情况是否如此。 它可以解决这个问题。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、  

    感谢您的回复。

    我们使用50欧姆电阻器更改了(R203 - R206)、只能检测一个 PCIe 模块(PCIe1_REFCK_P 和  PCIe1_REFCK_N)、但无法检测其他 PCIe 模块 (PCIe0_REFCK_P 和 PCIe0_REFCK_N)。 下面是捕获的时钟波形(CH1 - PCIe_REFCLK_P、CH3 - PCIe0_REFCK_N、CH2 - PCIe1_REFCK_P)。

    请为我们提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogishwari、

    您能否在随附的屏幕截图中确认缓冲器输出和输入的波形? 这似乎是一个衰减信号、即使它在输入或输出上也是如此。 如果您能够探测缓冲器或 PCIe 时钟和缓冲器输出波形的输入、我将能够提供更多帮助。 我们应该看到一个输出摆幅为750mV 单端或1500mV 的适当方波、使用差分探头进行测量。  

    最棒的

    阿西姆