This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:mk05318和 lmk05318b 的不同之处

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1187765/lmk05318-the-different-of-the-mk05318-and-lmk05318b

器件型号:LMK05318

你(们)好,先生

我知道  mk05318和 lmk05318b 的不同之处

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、整个团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    我们正在推动所有客户使用 LMK05318B、因此请高度考虑使用该器件。  请找到之前的 E2E 中  存在的差异。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    请帮您检查以下问题、谢谢

    LMK05318B 支持 APLL1的可编程24位分子和24位分母、以便在自由运行的用例中使用。 非 B 版本没有。

    2. LMK05318B 允许可编程 APLL2分母。

    3. LMK05318B 可以为交流缓冲器选择50mV 和200mV 的迟滞。 它还支持 PRIREF 和 SECREF 的直流缓冲器。 这可以更可靠地支持低频输入(<8kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    我不理解你的问题是什么。 上面列出的三条语句是 LMK05318B 没有的语句。 当您有更明确的问题时、我很乐意为您提供帮助。

    最棒的

    Andrea