This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:澄清了 TICS Pro 设置

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189275/cdce6214-q1-tics-pro-settings-clarification

器件型号:CDCE6214-Q1

当 TICS Pro 生成多个频率计划时、差异是分频器阶数或更高的 VCO 频率、选择一个还是另一个有好处?

IE 2400/6/4与2400/4/6 与2500/5/5实现相同的100MHz?  

其次、是否需要从默认值中触摸环路滤波器值?

在选择分数或整数缺省值时、它们似乎只是与 II 目前所能提供的值不同、并且与数据表中的表3不匹配

如果是、如何设置 表中不包含的值、例如66MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    [引用 userid="514655" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189275/cdce6214-q1-tics-pro-settings-clarification "]当 TICS Pro 生成多个频率方案时,差异是分频器的顺序或更高的 VCO 频率,选择一个还是另一个有好处?

    有、但在您单击"计算频率规划"后、TICS Pro 会自动选择 VCO 频率、从而获得最佳性能。 VCO 频率与对相位噪声有直接影响的 PFD 相关;因此、GUI 选择会导致更高 PFD (从而实现最佳性能)的 VCO 频率。

    [引用 userid="514655" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189275/cdce6214-q1-tics-pro-settings-clarification "]是否需要从默认值中轻触环路滤波器值?[/quot]

    是的、如果您更改了 f_PFD 和 f_VCO、如数据表的表9-3所示(我相信您已经提到过)。 但是、如您所注意到的、TICS Pro 应在需要时进行某些更改。 换言之、在 PFD 和 VCO 频率不同的情况下、环路滤波器可能需要更改以确保 PLL 锁定。

    [引用 userid="514655" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189275/cdce6214-q1-tics-pro-settings-clarification "]如果是,如何设置 表中不包含的值,例如66MHz?

    我相信、如果您的用例具有与表中建议的频率相似的频率(例如、您的用例中为61.44MHz)、则尝试使用表中的环路滤波器值。 如果您看到 PLL 上的锁和所需的性能、您应该会很好。 希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、一旦工具选择2400 VCO、执行6/4分频器还是4/6分频器是否重要? IE  分频器的顺序是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    它不应该这样做。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们还能确认生成 EEPROM 文件的正确顺序吗?

    (我们在应用中使用 PIN 模式)


    我们的理解如下:

    扫描 I2C 总线

    加载芯片默认值、

    根据需要更新设置

    将十六进制寄存器导出到 PAGE 0和 PAGE 1的各个文件中

    导入第0页文件、写入所有寄存器、

    将寄存器写入 EEPROM 第0页(通过寄存器内容传输)

    导入第1页文件、写入所有寄存器、

    将寄存器写入 EEPROM 第 1页 (通过寄存器内容传输)

    重新启动

    将 EEPROM 读入文件(通过 EEPROM 直接访问)

      按照如下方式手动修改 EEPROM 文件(将 地址16的位0和40的位设置为1 (R0位0设置为1)以启用  

    将文件写入 EEPROM (通过 EEPROM 直接访问)

    问题:

    1.这是正确的顺序吗? 看起来应该有一个更清洁/更容易的流动

    2.在上面的哪个步骤中、您必须重新校准 PLL 并检查锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    [引用 userid="514655" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189275/cdce6214-q1-tics-pro-settings-clarification/4488389 #4488389]1. 这是正确的顺序吗? 似乎应该有一个更清洁/更容易的流程[/报价]

    我在下面包含了正确的顺序。 您的顺序上的某些步骤是正确的、但有些步骤不正确/我不确定您的具体操作。

    1) 1)扫描 I2C 总线

    2) 2)如果找到地址、则通过从菜单中选择"Default Configurations"并选择"EVM Default"来加载 EVM 默认配置

    3) 3)对您的应用程序进行必要的更改。 然后、在 PLL 选项卡上、通过单击"Recalibrate (重新校准)"来重新校准 PLL。 最后、通过单击"检查锁定状态"来检查 PLL 是否仍然被锁定。 如果 PLL 未锁定、则需要返回并更改设置、以确保锁定使器件正常工作。  回答您的第二个问题并执行相应的步骤。

    4) 4)通过单击菜单中的"Write All Regs"、将所有寄存器写入 EVM。

    5) 5)在 EEPROM 选项卡上、选择要写入 EEPROM 的页面。 然后、点击"Register to EEPROM"按钮。 重复步骤3-5写入未使用的 EEPROM 页面。

    6) 6)关闭电路板电源、并将 HW_SW_CTRL 引脚设置为要加载到器件的页面 (HW_SW_CTRL = 0 = PAGE 0、方法是将 EVM 板中的跳线 J8设置为标头1-2、或将 EVM 板中的跳线 J8设置为标头2-3、从而使 HW_SW_CTRL = 1 = PAGE 1)

    7) 7)重新开启电路板。 第6步中所选页面的设置现在应加载到器件中。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这不会为器件启用引脚模式。 我们发现必须将 EEPROM 文件直接修改为“stick”,否则接口模式将恢复 为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    正确! 您必须手动更改.HXT 文件。 我在您的问题中漏掉了这一点。 很高兴你找到了它!

    最棒的

    Andrea