This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04031:音频需要生成1x 2x 4x 45.1584MHz 与放大器;49.152MHz 极低抖动。

Guru**** 2580465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK04821, LMK04832, LMK6C, LMK6P, LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189498/lmk04031-audio-need-to-generate-1x-2x-4x-of-45-1584mhz-49-152mhz-very-low-jitter

器件型号:LMK04031
主题中讨论的其他器件:LMK5B12204LMK04821LMK04832LMK6CLMK6PLMK00804B

各位专家:

你好。

我们的客户需要在 单个输出上生成1x、2x 和4x 音频频率45.1584MHz 和49.152MHz 的倍数、其中多个可以通过软件或具有~100-200fs 极低抖动的输入进行选择。 它们需要为音频 SPDIF/ ADT/I2S 信号重新计时。 找到 您的 LMK04031BISQ 作为示例。 使用时钟设计工具 、他们无法使用向导进行设置。

这是他们可以使用 LMK04031BISQ 芯片做的吗? 如果没有、还有其他芯片? 如果是、有什么帮助?

非常感谢

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    为什么选择 LMK04831? 当我根据您的请求运行时钟设计架构时、它不建议将 LMK04831作为解决方案。 除了将一个输出编程到不同频率并具有~100至200fs 的抖动之外、您还需要其他任何特性吗? 您是否具有设置的输入频率? 是否有任何特定的输出和输入类型(即 LVPECL、LVCMOS、LVDS)? 此外、您是否需要2个不同的输出、输出不同的频率系列或2个单独的器件?

    请注意、我们的 LMHxxxx 器件专为音频应用而设计、但这些器件的抖动似乎不符合您的要求。 在蓝色部分 、您可以查看它们、以防它们满足要求、并且客户对抖动不那么严格。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    你好。

    感谢您提出非常好的问题!
    在输入上、我需要2个时钟45.1584MHz 和49.152MHz。
    在输出方面、我需要1个以上是
    1]转至时钟恢复(同轴电缆/光纤/I2S)、使用差动时钟时、我可以找到抖动极低的触发器。
    2]返回 CPU (实际上是 XMOS)以获取在正确时间生成的位(非差分)的位
    3]我可能需要上面第1点的大于1、因为我尚未找到解决方案来重新计时 I2S、使抖动保持非常低。

    对于输出、最好具有上述差分输出、因为低抖动触发器使用差分是合理的。

    对于输入、我是否可以只有一个时钟并为两个基准时钟频率生成所有倍数1x/2x/4x 且精度正确? 我认为如果有2个专用时钟更好、如果需要、我可以找到50fs 以上的时钟(冷冻技术和 accusilicon)。

    希望我回答了您的问题、并更好地解释了我的需求。

    非常感谢!

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    最后一个澄清问题、当您说:

    [引用 userid="530666" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189498/lmk04031-audio-need-to-generate-1x-2x-4x-of-45-1584mhz-49-152mhz-very-low-jitter/4482827 #4482827")对于输入,我是否可以只有一个时钟并为两个基准时钟频率生成所有倍数1x/2x/4x,并且具有正确的精度? 我认为如果有2个专用时钟更好、如果需要、我可以找到50fs 以上的时钟(冷冻技术和 accusilicon)。
    [/报价]

    您是否希望有一个或两个输入并在它们之间切换? 从你上面说的内容中,我相信你与自己矛盾。

    如果可能、您能否提供一个展示您需求的视觉/图表。 我仍不能完全理解您的描述、并希望确保我为您设计正确的解决方案。 谢谢!

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    LMK5B12204可能更适合吗? TI 是否具有低抖动多路复用器(2:1)?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    由于音频需要非常精确的频率、我想使用频率为45.1584MHz 和49.152MHz 的2个输入时钟(如果需要、可以将其加倍)、您可以在此处 查看 www.audiophonics.fr/.../composants-electronique-horloges-c-600.html 以更好地了解。

    然后、我需要从控制总线(I2C 首选 BTW)中根据要读取的音频文件的类型在2个输入和乘法器1/2/4x 之间进行编程选择。

    但是、如果您认为、由于 TI 芯片的功能、我只能在频率 TBD 处使用一个输入并生成上述频率及其1/2/4x 倍频、我愿意接受任何建议。

    希望这一点更清楚、感谢您的支持!

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    我将在本周结束前回来

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    你好、

    实际上、我可能只需要2:1多路复用器。 您建议将什么作为抖动极低的2:1多路复用器? 如果您也有 D 触发器、请告诉我。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    感谢您的更新、我将在明天之前回复一条建议。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    根据我的理解、您需要一个能够:

    具有2个输入、可以是:

    1) 1)通过 I2C 在它们之间切换

    2) 2)输入后乘以。

    具有2个输出:

    1)第一个输出需要具有低抖动(大约~100-200fs)和频率未知的差分

    2) 2)第二个输出应为单端输出、其频率未知

    如果我了解了您的用例、请注意、我无法为您提供有关您尝试使用的输出频率的最佳建议。 对于您的用户应用、我建议使用 LMK3806B。 LMK04821和 LMK04832也可以工作、并且会导致比 LMK3806B 更低的抖动、但使用起来可能更复杂。 您建议的 LMK5B12204可能无法正常工作、因为它可能不会输出您所需的频率(如果您只想输出输入)、并且使用它比我给出的其他建议更复杂。 同样、如果您告诉我您的输出频率以及您是否可以包含一个非常有用的方框图、我可以为您提供更好的支持。 谢谢!

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    你好。

    谢谢、但我需要2个输入。
    这是方框图。


    请提供建议。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    你好。

    我决定使用2个冷冻技术时钟、一个低抖动时钟缓冲器/多路复用器、触发器。 对于 I2S、我将使用采样率转换器(您有一些 BTW)。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    如果您需要同时处理两个输入、那么您是正确的、您需要分离振荡器。 我知道您已经选择使用 Crystek、但我们还提供可产生高于50MHz 频率的独立振荡器、用于差动 LVPECL 输出的 LMK6P 和用于单端 LVCMOS 输出的 LMK6C。

    我们还有多个缓冲器、它们可以扇出2、3或4个差分或单端频率、例如 LMK00804B。 您可以在此 链接中找到更多选项、但请注意、列出的某些选项只能执行单端或差动输出、而不能同时执行这两者。

    很高兴您可以使用我们的一款采样率转换器!

    最棒的

    Andrea