请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVP1204 您好!
我很抱歉。
再次告诉我有关 IN_SEL 的 VIH/VIL 的信息。
检查 LVCMOS 输入的规格、它是施加到互补输入端的外部阈值电压。
另一方面、IN_SEL 是单端输入、因此没有互补输入。
Vth 为“1.1V 最小值至1.8Vmax”。 和
VIH 为" Vth + 0.1V min to VCC max
VIL 为0V 最小值至 Vth - 0.1V 最大值
什么是特定的 VIH/VIL 值?
我的计算
VIH = 1.1 + 0.1V 最小值
VIL = 1.8 - 0.1V 最大值
是这样吗?
此致、
Hiroshi