This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:关于 IN_SEL VIH/VIL

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1192290/cdclvp1204-about-in_sel-vih-vil

器件型号:CDCLVP1204

您好!

我很抱歉。
再次告诉我有关 IN_SEL 的 VIH/VIL 的信息。

检查 LVCMOS 输入的规格、它是施加到互补输入端的外部阈值电压。
另一方面、IN_SEL 是单端输入、因此没有互补输入。

Vth 为“1.1V 最小值至1.8Vmax”。 和
VIH 为" Vth + 0.1V min to VCC max
VIL 为0V 最小值至 Vth - 0.1V 最大值

什么是特定的 VIH/VIL 值?

我的计算
VIH = 1.1 + 0.1V 最小值
VIL = 1.8 - 0.1V 最大值
是这样吗?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    我已经再次检查了这一点、对于采用 LVCMOS 引脚的 INsel 似乎存在困惑。 Insel 具有内部下拉电阻、您需要将 Insel 设置为 VCC 或0以获取输出。 LVCMOS 输入电平是为 CLKIN 输入定义的、这就是它提到互补输入的原因。  

    当前数据表仅在表中将 Insel 定义为二进制0和1、数据表中没有为其定义 VIH 或 VIL。  

    最棒的

    阿西姆