This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:外部组件数

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1192375/lmk6c-number-of-external-components

器件型号:LMK6C

大家好、

我的客户正在考虑使用 LMK6C 更换晶振、并关心 所需的外部组件数量。

根据我的理解、 对于最简单的设计、它只需要一个 VDD 去耦电容。

我的理解是否正确?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我建议为电源引脚使用1uF 和0.1uF 电容。

    最棒的

    阿西姆