This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:电流消耗

Guru**** 2783925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, CDCI6214, LMK03318EVM, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188743/lmk03318-current-consumption

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: CDCI6214LMK05318B

您好!

我将使用 LDO 为电路板上的时钟芯片提供干净的电源、因此我需要评估 LMK03318的电流。 数据表第9页中有三种类型的电流消耗规格。 我应该将“每块核心电流消耗”和“每电源引脚的电流消耗”相加,以获得总电源电流,我对吗? “每块输出电流消耗”规格包含在“每电源引脚电流消耗”中,对吧? 我将生成7通道 LVPECL 时钟和1通道 LVCOM-1.8V 时钟。

然后、我得到非常大的电流值、接近1A。 为什么电流消耗如此大? 我还需要在设计中使用 CDCI6214、数据表中的功率规格仅为150mW。 对于1.8V 电源、电流仅为80mA、远低于 LMK03318。 我有什么错误。

在 TICS Pro 软件中,“状态”表中有一个称为“芯片电源电流”的规格。 我是否可以使用这个来获得设计的正确电流基准? 为什么它们始终为0mA? 如何使其正常工作?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 根据以下主题将配置加载到 TICS Pro 中、并在连接 EVM 时获取输出电流: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1171337/lmk03318-power-consumption-calculation/4412228?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK03318%25252520current#4412228

    如果未连接到实际器件、则不支持此功能、因为它是对器件 ADC 测量值的读取。

    在上述线程的示例中、当器件的所有输出都设置为 AC-CML (配置文件可上传到 Raw Registers 页面)时、测得的电流为63-64mA。 请注意、数据表中表中的值更大-完全取决于输入、PLL 和输出的设置。 例如、如果 OUT4到 OUT7未使用、则其电流将不会出现在总电流中。

    确定电流消耗的最简单方法是在 TICS Pro 中创建配置、将其加载到 LMK03318EVM 上、提供电源电压、并从器件读取 ADC 电流。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    是否可以使用数据表评估电流? 我订购了一个 EVM 板,但它不会很快发货给我们。

    在我的问题中、当使用7通道 LEVPECL 输出和1通道1.8V LVCOMS 输出时、我使用数据表来仿真1A 的电流消耗。 在您的链接中、TICS Pro 的客户电流消耗仅为64mA。 我们的应用可能不同,但电流差异应该很大。 如何通过数据表获得合理的电流消耗?

    我看到、如果我可以提供设计文件、您可以帮助我评估功率。 我上传了设计文件和寄存器文件、您能帮我进行评估吗? 我希望比较数据表和软件的结果。

    此致、

    e2e.ti.com/.../0576.HexRegisterValues.txte2e.ti.com/.../my-design.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的-根据数据表值、我也希望电流大得多。 我将在董事会上对此进行评估、并在周一之前为您作出回应。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将配置加载到器件中时、我得到以下结果:

    我还根据旧的 E2E 主题与我的经理讨论了这一点、他确认我在这里显示的范围内的电流是预期的。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将评估高于电流值的电源计划使用情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴。 如果您有任何疑问、请随时联系我们。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    我发现 PDN 引脚是数据表中 VDDO_01的内部上拉电阻。 这个引脚也可被连接至一个外部上拉电阻器。 但 LMMK03318EVM 板将该引脚连接到 VDD_R、后者是通过13K 电阻器 R127进行供电的内核电压。 如果我将该引脚连接到 VDDO_01、或者如果我的 VDDO_01为1.8V、则连接到内核电压。 为什么 EVM 会将其连接到内核电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚能够上拉至3.3V 或1.8V。PDN 引脚的额定电压最大为3.6V、 并识别0.6V 的逻辑低电平(逻辑高电平为1.2V) 您可以将其连接到设计中的 VDDO_01或 VDD_R (内核电压)。

    EVM 设计人员选择仅将 VDDO_01电压用于 OUT0和 OUT1的电源、所有按钮均连接到内核电压。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kadeem、

    还有一件事、我将使用自动开关功能。 主输入是 LVPECL 时钟、次级输入是来自有源振荡器的 LVCMOS 时钟。 两个频率均为100MHz。 我是否需要将 LVCMOS 时钟传输到 LVPECL 至次级输入? 我知道我可以在软件中将主输入转换为差分输入、将次级输入转换为单端。 但是、使用自动开关功能来更改基准输入、是否最好使用相同类型的输入?

    振荡器为1.8V 电源。 VIH MIN 仅为1.4V、看起来我可以将其直接连接到第二个输入。 但是、我如何将第二个输入的负引脚连接到0.9V 基准电压、该基准电压是驱动单端到差分输入的常规方法、摆幅可以是0.9V。 我的电压下降了、比将1.8V 振荡器连接到第二个输入更好。 但我在数据表中找不到这种模式、LMK03318是否支持这种模式? 哪种方法更好?

    我还有一个有关 LMK05318B 的问题。 我不会这样做,但我想表明。 LMK05318B 必须对 XO 引脚使用 XO 或其他基准。 然后另一个时钟进入基准输入进行同步。 我如何使用一个源并使用缓冲器将其分离为两个时钟、然后将它们连接到 LMK05318B 的基准输入和 XO 输入、这是否起作用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有以下回答:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kadeem、

    所以我可以使用1.8VCMOS 振荡器、对吧?

    有关 LMK05318B 问题的更多信息。 我无法打开这两个链接。 但我的问题是、我是否可以使用下面的方法来使用一个时钟源。 只是为了我的好奇心。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用  LVCMOS 时钟而不是 XO 将在这里工作。

    谢谢、

    Kadeem