This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2EVM:LVPECL 输入基准

Guru**** 2888980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1191376/cdcm6208v2evm-lvpecl-input-reference

器件型号:CDCM6208V2EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

在 TICSPro 软件上、没有将 LVPECL 指定为输入基准类型的选项。 我看到 CDCM6208数据表图18中的电路、但应该在软件中指定哪个选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    在数据表 中、它在后面(第29页)列出了通用输入支持以下输入类型: (LVDS、CML 或 LVCMOS)-最初看起来、尽管数据表的第一页显示了这些内容、但该器件实际上并不支持 LVPECL 输入。 差分输入特性表中也没有提到 LVPECL。

    但是、在数据表的第23页上有一个 LVPECL 输入配置图:

    这与 CML 配置几乎相同、但上拉电压不同:

    我相信您可以将 CML 输入选择用于 LVPECL -我将在工作台上尝试、看看这是否成功、并在明天通知您。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    遗憾的是、该器件看起来不支持 LVPECL 输入(也通过 EVM 用户指南进行了确认)。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我认为您在 CML 配置中使用 LVPECL 输入进行的基准测试失败了吗? 您是否还尝试偏置到 Vcc-2?
    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    我有更新-我忽略了相应地增加 VDD_PRI。 通过这种调整、加上偏置到 Vcc - 2、LVPECL 可用于该器件的输入。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    我很高兴。 如有任何疑问、请随时联系我们。

    谢谢、

    Kadeem