This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:能否输入500MHz 单端时钟?

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1192310/lmk1d1204-can-i-input-a-500mhz-single-ended-clock

器件型号:LMK1D1204

如果我将电压降至2V 以下并将负输入偏置为输入范围的1/2、那么我是否可以输入500MHz 单端时钟、使其看起来像一个 psudo 差分器?

数据表显示、单端最大输入仅为250MHz。  BUF 如果负输入偏置为1/2输入、这会使我处于2GHz 的 LVDS 输入最大范围内吗?

芯片是否知道真 LVDS 与1/2偏置 LVCMOS 输入之间的差异?

这是否适用于此芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我看到您正在尝试做什么。 如果 INP ON INN 的摆幅为 INP 的一半、则频率范围会更广。 即使上述方法在理论上也适用于此器件。  

    但我们尚未模拟此用例、单端用例的验证数据高达250MHz。  

    芯片不知道它是真正的差分还是单端。  我不建议在250MHz 单端条件下使用它。  

    您可以在 LMK1DXXX 的输入端添加一个单端到差分放大器、以避免未知情况。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    TI 是否有部件可在500MHz 时将单端转换为 LVDS?

    到目前为止、我看到的所有频率也达到了250MHz 左右。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您可以为此 频率使用 LMX1204并在其上设置所需的 VCM。 这将是 LMK1DXXX 系列的一个稍微复杂的器件、否则我们可以按照我之前的建议进行转换。

    最棒的

    阿西姆