This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:OSC 输入

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1191378/lmx2594-osc-input

器件型号:LMX2594

您好!

客户计划向 OSC 输入输入一个 PSEL 信号、它是否可以与 EVM 配合使用?

PSEL 的体积=3.2V、VOH=4V、这有点高、所以我进行了查询。
如果 TI 有推荐的 PSEL 输入电路、请告诉我。

另一个问题。
RFOUTAP/RFOUTAM 是否是"CML"之类的内部电路?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wada-San、

    我不熟悉 PSEL 信号、它是单端信号还是差分信号?

    OSCin 输入需要交流耦合、因此输入信号的直流内容并不重要。 PSEL 的电压摆幅为0.8V、这对于 LMX2594而言足够好。

    我没有确切的电路图、但我认为它非常类似于您在 R1和 R2位于外部时所示的图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    输入配置为 PECL (或 LVPECL)、而不是 PSEL (我的拼写错误)。

    它不取决于共模电压、所以我不认为有问题、但如果 EVM 电路没有问题、您能否再次告诉我?
    EVM 文档的 P12仅提及 LVPECL。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wada-San、

    信号格式无关紧要、只要电压摆幅满足 LMX2594要求、它就可以工作。

    如果您要以差动方式输入时钟信号(同时连接 OSCinP 和 OSCinM 引脚)、则电压摆幅(Voscin)要求为0.1V 至1V。