This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:CDCLVD2102至 LMK1D2102

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102, LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1193189/lmk1d2102-cdclvd2102-to-lmk1d2102

器件型号:LMK1D2102
主题中讨论的其他器件:CDCLVD2102

你(们)好  

我目前正在使用 CDCLVD2102。
我计划将其替换为 LMK1D2102的更新版本、但我是否应该注意到任何问题?

用户期望 LMK1D2102能够正常工作、即使他们没有对其进行评估、也不会出现任何问题。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    LMK1D2102是较早一代 CDCLVD2102的 P2P 更新。  它在排除任何问题时都能正常工作。  

    最棒的

    阿西姆