This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:输入侧的 IBIS 仿真

Guru**** 2534840 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1191608/lmk1d1204-ibis-simulation-for-input-side

器件型号:LMK1D1204

您好!

我正在运行 LMK1D1204的输入 SI 仿真、如数据表中的图8-4所示。 该驱动器是一款 LVDS 驱动器、在阻断电容器之后、具有50欧姆端接至 VAC_REF。  在运行 TDR 测量时、我看到未被检测到的瞬态行为。  TI 能否以100MHz 的频率在输入上运行 IBIS 以查看模型或我的设置是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能与我们分享您的结果吗? 我将尝试运行该仿真、看看是否有问题。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我查看 TDR 阻抗结果时、我看到了我不希望看到的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    由于 Hyperlynx 终端的许可问题、我无法运行仿真运行。 我将尝试在今天之前使其运行。 同时、您能否确认 VREF 引脚上是否有电容器?

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF 引脚上确实有一个.1uF 电容。  如果您有结果、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我已联系设计人员来了解此模型。 我将在星期一之前通知您任何更新。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们在 cadence 虚拟化环境中模拟了 IBIS 模型。 我们的仿真具有以下测试和参数案例。  

     50Ω μ F 驱动器、5英寸 T 系列、交流耦合、100MHz、1nF 交流电容、 VREF 理想1.2V 电源。 在 RLC 情况下、一个集总的1nH/2pF 电容器。

    我们没有像您看到的那样进行这些思考。  

    VREF 未在 IBIS 模型中建模。 那么、您能否分享有关仿真环境的更多详细信息。  

    1. 它们如何连接我们的模型? 如何对 VREF 建模?
    2. 它们是否会发现 LVDS 驱动器在使用50Ω Ω/2pF 电容时进入理想负载的问题?

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在设置中共享您的节奏虚拟化环境的屏幕截图?  我想了解导入时模型的外观以及如何生成1.2V 源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    下面是环境设置。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已移至电子邮件。

    最棒的

    阿西姆