This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:向 EEPROM 写入问题

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1193656/cdce72010-problem-write-to-eeprom

器件型号:CDCE72010

使用评估板 CDCE72010EVM 并借助 GUI 界面向 EEPROM 写入数据。 写入尝试似乎没有变化。  更改 U4、25LC512 EEPROM 是否能够解决问题?  

是否有办法检查 EEPROM 是否已锁定? 还是有故障?  

对于重置按钮、 它是如何工作的?  

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sheng、

    [引用 userid="517166" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1193656/cdce72010-problem-write-to-eeprom 使用评估板 CDCE72010EVM,该 EVM 具有 GUI 界面,可向 EEPROM 写入数据。 写入尝试似乎没有变化。  更改 U4、25LC512 EEPROM 是否能够解决问题?  [/报价]

    我不完全理解您试图采取什么措施来解决问题。 更改 U4、25LC512 EEPROM 意味着什么。 此外、请附上 TICS Pro 文件(.TCS 文件)、以便我可以将其加载到电路板上并为您提供更好的支持。 此外、在对 EEPROM 进行编程时、您是否按照第21页"写入 EEPROM "一节开始的步骤操作? 无论您是否执行了这些步骤、请回答。

    [引用 userid="517166" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1193656/cdce72010-problem-write-to-eeprom ]是否有任何方法可以检查 EEPROM 是否已锁定? 还是有故障?  [/报价]

    检查 EEPROM 是否有故障的最佳方法之一是将 EEPROM 设置为要读取的页面、完成循环通电并确定编程的输出频率是否正确。 此外、请注意数据表第19页的以下注释:

    [引用 userid="517166" URL="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1193656/cdce72010-problem-write-to-eeprom ">对于重置按钮, 它是如何工作的?  [/报价]

    请查阅以下数据表第5页的摘录:

    此外、此 E2E 可能会帮助您更好地了解 EEPROM /对其进行编程。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea