This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414EVM:首次启动和热量开发帮助

Guru**** 2896560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414EVM, LMK5B33414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182953/lmk5b33414evm-help-for-first-start-up-and-heat-development

器件型号:LMK5B33414EVM
主题中讨论的其他器件: LMK5B33414
您好!
我需要一个具有尽可能低抖动的10MHz 参考时钟、供实验室使用、我在时钟产品编程方面没有太多经验。
作为参考、我使用了 Ublox Zed-F9T。 我的测量结果表明、基于128MHz 整数分频器的频率具有最低抖动(+/- 0.4ns)。
所有其他频率显示的抖动为+/- 5ns、并与数据表相对应。

可将 Ublox Zed-F9T 设置为小于25MHz 的频率。 占空比可设置为例如50%。

如果我能获得一个 TIS-Pro 配置文件、此时我会非常有帮助。
我使用 LMK5B33414EVM 板。 来自 Zed-F9T 的时钟馈入 IN0_P、振幅为3.3V

目前、我非常希望在 IN0_P 中输入一个1PPS 配置文件和一个固定频率(例如1MHz)配置文件

我对 LMK5B33414芯片产生的热量还有另一个问题。 我已经成功在 OUT1和 OUT 2上生成了一些频率、用于第一个功能测试。 我将这些输出配置为"CMOS 2.65V、P/N = ON"。 我已禁用所有其他输出。 使用此配置时、芯片几乎不会发热。 数据表(SNAS835–2022年9月第23页)介绍了在 HCSL 输出配置中、每个输出必须以50欧姆的电阻端接。 我按照该说明操作、并将另一个输出配置为 HCSL 750mV。 一旦我将此配置写入电路板、芯片就会变得很热。 我用手指感受到了温度、并觉得需要散热器。 由于热量的增加、我更喜欢不配置任何额外的输出、以免损坏芯片。 我看到可以在电路板上切换分流电阻器来确定电流消耗。 我还没有做任何进一步的测量。 这种热量的开发是否正常,或者我做了些什么错误?

我要预先感谢你的努力。

您的
Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我们的 DPLL 专家目前正在休假、将于2022年12月28日返回。

    如果您可以共享完整的频率计划(所有输入和输出频率 +格式)、那将会非常好。

    根据启用了多少个输出和 APLL、器件需要1275mA 的电流。

    采用适当的布局时、通常不需要散热器。 由于封装的热阻较低、因此可以将热量散发到 PCB 中。 有关更多详细信息、请参阅数据表第9.5节。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    非常感谢你的帮助。

    我将 PT100温度传感器放置在 LMK5B33414芯片的中间、并使用不同的设置测量温度。

    两个测量温度均低于数据表中指定的125°C 温度。

    我的担心是没有根据的。

    我已经期待着 DPLL 专家在确定正确设置方面的支持。

    所使用的设置可以在附加的文件中看到。 两个测试的 OUT0、OUT1格式设置均为"CMOS 2.65V、P/N = ON"并保持开路。

    测试 C8:OUT2、OUT4、OUT8至"HCSL 750mV"、输出端接50 Ω。 TICS Pro 中禁用了所有其他输出并保持开路。

    测量温度:40.8°C

    测试 C7:OUT2、OUT4、OUT8连接器、端接50 Ω、所有其他输出在 TICS Pro 中禁用

    测量温度:34.5°C

    e2e.ti.com/.../Test-c7.tcs

    e2e.ti.com/.../Test-c8.tcs

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您提供详细信息。 我们的专家明天将回来(美国时区)。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我将查看该配置。  可能直到下周我才能提供更新后的配置。

    另一个关于温度探头的意见是125度 C 是结温、而不是外壳温度。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您提供相关信息。 我对 GPS 参考的解决方案也非常好奇。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    [引用 userid="493092" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182953/lmk5b33414evm-help-for-first-start-up-and-heat-development ]]在 IN0_P 中输入包含1PPS 的配置文件和固定频率(例如1MHz)的配置文件时,我会非常有帮助。

    我注意到、在您的配置文件中、您使用的是2MHz (来自 Zed-F9T)。  这是固定频率配置。

    以上是关于 GPS 参考的解决方案的评论、我认为它与您请求1-PPS 的第二个配置相关、对吧?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    这两个文件中的设置应该只描述发热问题的配置-也描述2MHz。 当生成的频率为128MHz 和< 25MHz 的整数分频器时、Zed-F9T 可提供最低抖动。 示例:16MHz、8MHz、4MHz…… 等等

    示例配置文件1:

    来自 Zed-F9T 的固定频率信号、例如在 IN0_P 处馈入的2MHz 信号

    2.输出频率应为10MHz。

    示例配置文件2:

    1.1PPS 信号来自 Zed-F9T、在 IN0_P 处馈入

    2.输出频率应为10MHz。

    提前感谢您的友好支持。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉耽误你的时间。  请查找随附的用于锁定至2MHz 并具有10MHz 输出的配置。   我将为您下一个获得1 PPS。

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_01_2D00_04_2C00_-2-MHz-in_2C00_-10-MHz-out.tcs

     XO 和 IN0/1针对 CMOS 进行设置。

    OUT0设置为10MHz CMOS。

    在此处设置 CMOS 电压... 我注意到、设置输出格式似乎没有按照请求将 CMOS 电压设置为2.65V。  我将 放入一个错误报告。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我检查了第一个配置文件。 抖动为+/- 4.3ns。 2MHz 参考时钟在通道1 (黄色)上以上升沿触发。

    绿色信号(通道2)是通过抖动掩码传输的10MHz 信号。 输出信号在基准电压上的领先时间约为28ns。

    为什么基准信号必须出现在两个输入上?

    73、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    基准信号不必出现在两个输入上。  它可以出现在这两个位置、它将检测并使用其中一个。

    您是否需要输入和输出之间的确定性关系、这需要零延迟(ZDM)。

    我将检查性能。  我看到它看起来实际上增加了抖动!

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我尝试使用单个信号作为参考、并保持同步。  但这一主题不太相关。

    可以使用 Zed-F9T 生成10MHz。 然后、根据数据表以及我的测量值、抖动为+/-5ns。 因此使用 LMK5B33414毫无意义。 我想我们应该尝试 ZDM 模式。 减少抖动应该是我们的重点。

    我非常感谢你的支持。

    73、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉耽误你的时间。 我完全希望抖动更好。  当在122.88MHz 等时钟的相位噪声图上积分12kHz 至20MHz 时、我们会测量 femto 秒范围内的抖动。  但是、当使用示波器集成更宽的偏移时、例如~DC 到示波器带宽时、抖动可能会增加。

    为了便于记录、在测量示波器上的抖动时、峰峰值抖动将随着时间的推移而持续增加。  通常会收集大量样本、例如5000、并进行测量。  这确实意味着每个峰峰值抖动测量值可能因概率而异。  随着样本的增长、其增长速度会放慢、因为新样本不太可能超出已测量的范围。

    另一个需要注意的问题是、时钟的 RMS 抖动基本上是通过对测量的时钟进行采样而产生的直方图的标准偏差。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您确定测量值。 我只有 Keysight 示波器可通过"EZJIT Complete option"测量抖动。 我没有太多时间、我确定了总抖动 TJ = 2.3ns 时自动模式下的抖动。 但我想在周末更深入地讨论这个问题。 我不想太麻烦、但最好有一个配置文件、以1PPS (占空比为50%)作为参考。

    73、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我已将您的主题重新分配给 DPLL 专家。 目前他们不在办公室。 预计下周对您的查询作出响应。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    谢谢、我期待得到支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 感谢您的理解。

    最棒的

    阿西姆