This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:时钟信号完整性帮助

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1191755/lmk1c1106-clock-signal-integrity-help

器件型号:LMK1C1106

您好!

我们有新的电路板、50MHz SPI 时钟(用于 ADC)看起来不正确-看起来有点过阻尼、这很奇怪、因为我们尚未添加任何串联电阻。  我实际上希望有一些振铃。  请参阅其中一个 ADC 的基本原理图和示波器(布线长度为~6英寸)。  探针具有低电感(无接地引线)、接地非常靠近 ADC 时钟输入。  示波器是1GHz 示波器。  您对可能发生的情况有什么建议吗?  我们的 PCB 布线已调整为50欧姆特性阻抗(Zo)。  ADC 输入仅为 HiZ (无终端)。

感谢您提供的任何帮助!

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您还能共享缓冲器的输入波形。 这似乎是由于某种不匹配而产生的反射、您能否分辨出您的迹线电容是多少。 我想重复这个问题。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天将对输入波形进行示波。  下面是一个传输线计算器、它显示了传输线的特定特性:

    迹线的长度介于3英寸和7英寸之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    以及布局布线的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是缓冲器的输入波形-有较大的过冲/振铃、我应该在这条线路上使用一个串联电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您是否也在尝试使用它进行电平转换? 或者输入信号应该大约为1.8V LVCMOS。 我们可以尝试使用串联电阻来抑制该波形、看看结果是否有所改善。 同时、您能否向我发送所有其他器件工作条件、例如电源电压、负载等 我们将尝试运行仿真、看看是否可以看到相同的问题。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、FPGA 为1.8V、ADC 为1.8V。  我们尚未查看电源电压、我也想检查一下、因为这是一个新电路板、可能会出现电源问题。   这里是我们 IC 的原理图、您是否认为铁氧体磁珠(PN# MMZ1005A102ETD25)过于激进?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    铁氧体磁珠取决于我们想要衰减的纹波频率。 这应该是好的。 您能告诉我们输入过冲阻尼是否有所帮助?  我将返回仿真结果、看看是否可以重现此问题。 否则、我必须订购此 EVM 并在工作台上进行检查。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您能否检查 Y4至 CH9是否存在不在 ADC 的两个输入之间共享的同一问题? ADC 的输入规格是多少 ?

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们将 AD4630-24用于 ADC。  输入仅为 HiZ、单端。 这里是 Y4示波器屏幕截图、看起来更好。  是否有关于串联电阻器尝试其他 Y 信号的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我认为这可能来自这些引脚上的电容负载。 我看到 ADC 的数字输入具有2pF 的输入电容。 迹线电容也很重要。 FR4材料的一般经验法则是每英寸布线长度约2pF。 在布局中、您有两个单独的迹线、还是只有一个迹线、然后它进入两个 ADC? 它看起来像是电阻器之后的两条单独走线、因此每条走线也会产生大约12pF 的电容。

     如果使用两个 ADC、则可以根据布线长度在器件上加倍 pF 负载。 这可能会导致信号减慢。  

    放置一个串联电阻器将有助于在更高频率下实现这种失真。 我们可以从10欧姆开始、以避免摆幅减小得过大、并使其保持在 ADC 的可接受范围内。   

    最棒的

    阿西姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    请告诉我这是否有帮助。 然后、我可以关闭这个线程。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个非常好的 SPICE 模型、串联电阻似乎没有帮助。  反射占主导地位。  我想、由于 ADC 彼此接近、因此我可以使用一条路由、然后在末尾对路由进行双精度运算、而不是在时钟驱动器处进行双精度运算。  这样、信号只需向下传播、主要是一条路由、而不是两条路由。  在我的仿真中、它似乎可以正常工作、因此我将尝试下一版电路板。  感谢您的帮助、您可以结束本次会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    这将有助于在一定程度上降低电容。 您可以使用两个缓冲器还是使用更高的通道数? 如果空间不是约束、这也会很有帮助。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在考虑向电路板添加缓冲器、以便不共享路由(每个路由由由由一个缓冲器输出驱动)。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以解决该问题。

    最棒的

    阿西姆