This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:SE555输出驱动器电路是电流驱动器还是电压驱动器?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1193948/se555-does-se555-output-driver-circuit-is-current-driver-or-voltage-driver

器件型号:SE555

大家好、  

您能否检查一下 TI 的 SE555、输出驱动是电压源还是电流源?

我阅读了手册中的说明、它可以输出200mA 的最大电流。 我理解这意味着:电压源、根据负载的电流需求工作、最大输出电流为200mA。 对吗?

因为我在后级连接了栅极电路、如果它是200mA 的电流源、则存在风险、请帮助评估它。 非常感谢。

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    [报价 userid="423121" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1193948/se555-does-se555-output-driver-circuit-is-current-driver-or-voltage-driver "]您能否检查我、TI 的 SE555、输出驱动的是电压源还是电流源?

    555计时器的输出为电压控制方波、不是电流源。  

    下面捕获了25°C 时的200mA 规格、该规格最高为±200mA。  输出信号范围 是输出电流和温度的函数。  

    如果需要 SE555在宽温度范围内驱动大电流、则最好在 输出端实现具有 BJT 或 MOSFET 的外部升压电流级、并在555计时器中降低热耗散。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond