This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:基于输入路径中哪个部件的确定性相位?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194806/lmx2594-deterministic-phase-based-on-which-part-in-the-input-path

器件型号:LMX2594

尊敬的读者:

使用 SYNC 引脚时、来自 OSCin 的输入路径中的哪个相位用作 RFout 相位的确定性锚点? 它是实际 OSCin 引脚上的信号相位还是倍频器/分频器/乘法器链上的某个位置?

提前感谢您的回复。

此致、

Tijmen van Eijk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tijmen:

    基准是 OSCin。

    下面是同步脉冲的时序要求。