This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:连续提供同步脉冲后、相位不确定

Guru**** 2568045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1190454/lmx2820-phase-is-not-deterministic-after-giving-sync-pulse-continuously

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMK04832

尊敬的 TI 团队:

我们在类别3中使用 LMX2820、并观察到某些频率(示例频率为1001MHz、30MHz、9044MHz)的相位同步、但并非所有频率(示例频率为2464MHz)、前提是我们连续提供相位同步脉冲。 观察到180个换档。  

原因可能是什么?如何解决?

测试配置:VCO 完全辅助校准(强制使用 VCO 值)、同步脉冲来自 LMK04832。 基准频率= 100MHz、来自 LMK。

非常感谢您的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    有几件事要尝试、对于3类同步、我们需要在 mash_RST_count 中添加一些内容、以便芯片有足够的时间对齐相位。 在完全辅助相位同步中、我们还需要使 FCAL_EN=1。  

    请查看以下用户指南中的详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snau273

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的回复。

    我只尝试了这种方法、但当 VCO 处于全辅助校准状态时、它不是相位同步/确定性的。 另一方面、当 VCO 处于 无辅助 校准状态时、会同步相位、正如您建议的应用手册中所示(我在我的实验中观察到了这两种情况)  

    在您的实验中、您能否在 LMXVCO 处于完全辅助校准状态时尝试相位同步 、请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    您是指即时校准吗?

    通常、我们说 No Assist = Full Assist。 这意味着我们将针对每个相关的频率点进行自动校准、然后手动应用 VCO 数据。  

    即时校准是完全辅助的升级版本。 它将在某些离散频率点执行自动校准并自动应用 VCO 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    我不执行即时校准。 手动应用 VCO 数据(射频输出:354MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    同步前、您是否将 FCAL_EN 位编程回=1?

    2类和3类同步:
    •同步要求寄存器 FCAL_EN = 1。 在将 SYNC 信号馈送到 LMX2820之前、编程
    FCAL_EN = 1时的寄存器 R0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否我执行了 FCAL_EN=1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani、

    我刚刚尝试使用电路板(OSCin=FPD=100MHz)、我看不到问题。

    我用 RESET=1对每个合成器进行编程、然后复位=0、然后加载所有寄存器(完全辅助、FCAL_EN=0)、Fout = 354MHz。

    然后、我将 R0 (FCAL_EN=1)编程到每个合成器、然后从 LMK04832提供同步脉冲、合成器一起同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Noel 在您的实验室中进行测试。

    如果我不知道评估板的问题、我将单独与您联系