This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:输入80MHz、输出125MHz

Guru**** 2587355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1193973/cdci6214-input-80mhz-output-125mhz

器件型号:CDCI6214

您好!

我尝试使用 TICS Pro 来生成80MHz 的输入和125MHz 的输出。  时钟架构表明、这是通过2500的 VCO 实现的。  遗憾的是、当我使用 TICS Pro 时、似乎无法生成2500的 VCO。  您能否提供显示80MHz 输入和125MHz 输出的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够以125MHz 的频率获得该配置。  您能否验证此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我可以在明天告诉大家结果。 您是否也要启用 Y3输出?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  现在只需检查125MHz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    相关知识。 我将在收到回复后立即通知您。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求它具有125MHz 输出和100MHz 输出。  我看不到这是可能的。  我可以达到104和125MHz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我所做的一个更改是将 PLL_PSA 从4设置为5。 执行此操作时、可以分别针对 CH1和 CH3的125MHz 和100MHz 输出将 CH1_iod_div 设置为4和 ch3_iod_div 设置为5。

    使用这些设置、没有问题。

    谢谢、

    Kadeem