This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:LMK00338:输入差分 LVDS REFCLK 输入、100 Ω 终端电阻器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194622/lmk00338-lmk00338-input-differential-lvds-refclk-input-100ohm-termination-resistor

器件型号:LMK00338

您好!

 对于具有 LVDS 输入 REFCLK 的 LMK00338,是否需要在输入端添加一个外部100欧姆端接电阻器?

RDGS

stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、STLOH、

    由于 LMK00338输入没有内部100 Ω 终端、因此您的源端需要100 Ω 终端。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 模拟 这很有帮助。

    RDGS

    stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它帮助了我们。

    最棒的

    阿西姆