This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983 Xoin 分压器电阻

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1195063/lmh1983-lmh1983-xoin--divider-resistance

器件型号:LMH1983

大家好

如果我们问 LMH1983、您会介意吗?
作为这个问题的背景、我们通常使用分压电阻= 3k 欧姆、如下所示;
但是、客户希望使用1.0k Ω。

但是、客户希望使用1.0k Ω。
如果您有一些问题、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!  

    1K 也应该很好。

    最棒的

    阿西姆