This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555-SP:SE555-SP

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555-SP, SE555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194066/se555-sp-se555-sp

器件型号:SE555-SP
主题中讨论的其他器件: SE555TLC555

你(们)好

我需要知道 SE555-SP 器件的最大运行频率、以及是否有 PSPICE 模型可用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、  

    对于 SE555、我们在图14的自由运行频率图中显示了高达100kHz 的线性运行频率。 尽管器件可能超过100kHz、但有关传播延迟的信息不足以指导如何实现超过100kHz 的目标频率。 TLC555确实提供超过100kHz 的信息以及用于计算较高频率下设计目标频率的适当公式。 如果您需要在超过100kHz 的频率下运行、我建议查看 TLC555。 您将需要考虑传播延迟和电路板寄生电容、以便使用这些器件在高频下实现您的设计目标。 TLC555具有最佳的 SPICE 模型。 Tina 内部的通用555 IC 下有一个 SE555通用模型。 如果您在 Tina 中双击555器件、则可以将其更改为 SE555。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 您是指器件本身或我的末尾中的传播时间? 计划使用该部件 在大约250kHz 的频率下实现2个 PWM 控制器的内部时钟同步

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    在100kHz 以上的频率下、需要考虑555计时器本身的传播延迟。 例如、在 TLC555产品数据表中、有两组公式。 最简单的一组公式适用于100kHz 以下的频率。 对于超过100kHz 的频率、以下公式适用。 在下面的波形中、您将看到 TPHL 和 TPLH 参数。 这些是传播延迟。 它们需要在给定的应用电路中进行测量。 此外、应在连接计时电容器的节点处测量电路板寄生电容。 寄生电容值应集中到下面的参数 CT 中。 这是计时电容器加上组合的寄生值。 考虑电路板寄生电容有助于更好地将设计频率与实际性能保持一致。  

    为了最大限度地减小 PCB 布局中的寄生电容、需要遵循一些通用的最佳实践指南。

    1. 从而增加相邻布线之间的空间
    2. 切断电源平面和接地平面的关键布线上方和下方
    3. 最大限度地缩短组件到组件的布线长度。 由于单位长度的电容、较短的走线具有较小的电容。
    4. 最大限度地减少关键布线上的过孔使用。

    通过查看 TLC555的自由运行频率曲线、您可以看到红色和黑色曲线在较高频率下是非线性曲线。 这是由于传播延迟造成的。 对于计时电容器、建议使用 COG/NPO 类型。 与电路板寄生电容相关的时序电容越大越好。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    我忘记了附加我在上一篇文章中引用的自由运行频率曲线。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、非常有用的信息!