This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318 ROM 模式设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194289/lmk03318-lmk03318-rom-mode-setting

器件型号:LMK03318

您好!

  这与 PRV 案例  CS1525439有关

对于  ROM 模式、 GPIO[5:0]= 24d = 0b011000、REFSEL 的值是多少(2state)?  该文档指出、对于三态的 SEFREF 选择、REFSEL VIM =0.9V。 2个状态如何?

  我正在使用连接到 SECREF 的 XO。

  • SECREF_P/N = 50MHz XO (7M50072001)
  • GPIO5 =低电平
  • GPIO4 =高电平
  • GPIO3 =高电平
  • GPIO2 =低电平
  • GPIO1 =低电平
  • GPIO0 =低电平
  • HW_SW_CTRL =高电平
  • REFSEL = 0.9V ???  (3级逻辑的输入中电压、这将选择次级时钟作为 PLL 首选项)
  • PDN -通过一个10nF 连接至 GND

2. 是否可以验证以下上述设置连接在开机时是否可以正常工作?  上电时预期、自动生成差分时钟输出(OUTPUT0、1、2、3 = 156.25Mhz、LVDS、OUTPUT4、5 = 100MHz、LVDS)。  是否需要其它设置?

RDGS

stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stloh、

    1. 如您所述、要选择 SECREF、RRESEL、三级逻辑引脚、应设置为 VIM 或0.9V。 这可以是一个从1.8V 到0.9V 的1:1电阻分压器。或者、根据下表、使用 R50[1:0]= 11b 可消除 REFSEL 上对 VIM 的需求:
    2. 当我使用我们讨论过的设置(如下所示)在 ROM 模式下为 LMK03318EVM 通电时、所有输出在测量其频率时均按预期显示。 只要 REFSEL 被设定为 VIM、就不会有问题。 我还在 REFSEL HI (PLL 首选主模式)下尝试了此操作、但没有连接主输入、PLL 从 SECREF 运行时没有任何问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、  

      用于更新的 TX。  请问此设置的最大电流消耗是多少?

    RDGS

    stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

      对于输出多路复用器,在上电期间是否默认选择 PLL? 或者我们需要对器件进行编程以启用多路复用器选择 PLL?

    RDGS

    stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stloh、

    对于 ROM 代码24、PLL 选择基于加电时的 REFSEL:

    关于电流消耗、我将能够在明天为您做出响应。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STLOH、

    我建议您-对于 PDN 接头、您可能希望将电容器从10nF 增加到高达0.47uF -低电容值可能会导致启动问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

     注意到。 TX 将更新 PDN 电容器。

    RDGS

    stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

      您能否从 EVM 对输入引脚(clk 和 control)以及输入引脚进行快照? TX。

    RDGS

    stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stloh、

    使用 ROM24设置、我看到的电流如下:

    有关连接、请参见下图:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 用于信息卡德姆。  这很有帮助。

    RDGS

    stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stloh、

    非常好。 如果您有任何疑问、请随时创建新主题。

    谢谢、

    Kadeem