This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:对于 VCCO = 2.5V 和 VCCO = 1.8V、HCSL 输出摆幅电平、VOL/VOH 电平是多少?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1196117/lmk00338-what-is-the-hcsl-output-swing-level-vol-voh-level-for-vcco-2-5v-and-vcco-1-8v

器件型号:LMK00338

您好!

VCCO = 2.5V 和 VCCO = 1.8V 时、HCSL 输出摆幅电平、VOL/VOH 电平是多少? VCC=3.3V。

在该表中、仅显示了 VCCO = 3.3V 时的情况。

TX

RDGS

stloh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、STLOH、

    它们的额定电压为3.3V 和2.5V  

    最棒的

    阿西姆