This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1196524/lmk04828-lmk04828

器件型号:LMK04828

 我们系统中的 LMK04828配置为"

 在250MHz 时为 DCLKout8、在6.25Mhz 时为 SDCLKout9、作为 SYSREF。

在250MHz 时为 DCLKout10、在6.25Mhz 时为 SDCLKout11、作为 SYSREF。

将 LMK 编程为上述配置后、系统正在运行。 我们需要将 DCLKout10更改为150Mhz。 (VCO 为3000MHz)

因此、将0x128从0x0C 更改为0x14时写入寄存器0x128-0x12F、复位是相同的。  

我们有一个 ILA、用于监控 SYSREF。 在更改寄存器0x0128-0x12F 后、SYSREF 频率发生变化。  

是否需要复位 SYSREF?如何进行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这不应该是一个问题、因为 ILA 的 ARM 时钟已从250m 更改为150Mm、因此 sysref 相对"更快"