This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:状态 LED 不亮

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC34J25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194591/lmk04828-status-led-is-not-bright

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC34J25、 ADC34J25EVM

尊敬的 TI 支持:

我在 LMK04828上遇到了一个问题。

我复制了 ADC34J25的原理图。 请参阅下面的内容。

但是、当我完成配置时、我们可以确保 PLL1和 PLL2都根据 LED 状态锁定。

我使用10MHz 输入作为 PLL1基准、该基准来自 Keysight 网络分析器10M 输出。

请参阅两图、 PLL1状态 LED H22不像 H23那么亮。  

请支持此问题吗? 这是否意味着 PLL1和 PLL2现在全部被锁定? 为什么 H22这么弱?

感谢你能抽出时间

此致、

Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brooke、

    您能否链接该原理图?

    此外、为了确保 PLL 是否锁定、我需要您的 TICS Pro 文件、环路滤波器设计和频率计划进行仔细检查、您是否可以附加这些文件? 该指示灯看起来非常低、我假设它可能会导致未锁定的 PLL。 谢谢!

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    感谢您的快速响应。

    我复制了以下设置中的原理图。

    请参阅下面的项目原理图。 现在、我们要将 CLKIN0用于 PLL1基准。

    环路滤波器和 VCXO:

    PLL1输入基准

      

    已附加下面的 CFG 文件。

    e2e.ti.com/.../LMK04828.cfg

    频率计划:

    PLL1:

    参考:10m;PDF:10MHz。 VCXO = 100M

    PLL2

    参考:100M;PDF:100MHz。 VCXO = 2400M

    如 需了解任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brooke、

    为了确保 LED 不是问题、您能否检查馈入点亮 LED 的电压是否与熄灭 LED 不同? 如果是这种情况、请附上.TCS 文件、因为 PLL 锁定存在问题。 如果没有、则说明您的器件锁定、只是 LED 出现故障。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    我这里没有.TCS 文件。 因为我只使用 ADC34J25评估板来生成寄存器值。

    请参阅以下寄存器设置。 根据以上原理图、您能否与我们分享您的建议?  

    感谢你能抽出时间。

    LMK04828
    0x00 0x00
    0x02 0x00
    0x100 0x68
    0x101 0x55
    0x103 0x01
    0x104 0x22
    0x105 0x00
    0x106 0xF0
    0x107 0x11
    0x108 0x78
    0x109 0x55
    0x10B 0x01
    0x10C 0x22
    0x10D 0x00
    0x10E 0xF1
    0x10F 0x01
    0x110 0x68
    0x111 0x55
    0x113 0x01
    0x114 0x02
    0x115 0x00
    0x116 0xF0
    0x117 0x10
    0x118 0x78
    0x119 0x55
    0x11b 0x01
    0x11C 0x22
    0x11D 0x00
    0x11E 0xF1
    0x11F 0x01
    0x120 0x70
    0x121 0x55
    0x123 0x01
    0x124 0x22
    0x125 0x00
    0x126 0xF0
    0x127 0x11
    0x128 0x70
    0x129 0x55
    0x12B 0x01
    0x12C 0x22
    0x12D 0x00
    0x12E 0xF0
    0x12F 0x16
    0x130 0x62
    0x131 0x55
    0x133 0x01
    0x134 0x02
    0x135 0x00
    0x136 0xF0
    0x137 0x16
    0x138 0x10
    0x139 0x03
    0x13A 0x00
    0x13B 0xF0
    0x13C 0x00
    0x13D 0x08
    0x13E 0x03
    0x13F 0x00
    0x140 0x00
    0x141 0x00
    0x142 0x00
    0x143 0x12
    0x144 0xFF
    0x145 0x7F
    0x146 0x1F
    0x147 0x4A
    0x148 0x13
    0x149 0x53
    0x14A 0x02
    0x14B 0x16
    0x14C 0x00
    0x14D 0x00
    0x14E 0x00
    0x14F 0x7F
    0x150 0x03
    0x151 0x02
    0x152 0x00
    0x153 0x00
    0x154 0x01
    0x155 0x00
    0x156 0x01
    0x157 0x00
    0x158 0x96
    0x159 0x00
    0x15A 0x0A
    0x15B 0xC0
    0x15C 0x20
    0x15D 0x00
    0x15E 0x00
    0x15F 0x0B
    0x160 0x00
    0x161 0x01
    0x162 0x44
    0x163 0x00
    0x164 0x00
    0x165 0x0C
    0x166 0x00
    0x167 0x00
    0x168 0x0C
    0x169 0x41
    0x16A 0x20
    0x16B 0x00
    0x16C 0x00
    0x16D 0x00
    0x16E 0x13
    0x17C 0x15
    0x17D 0x33

    此致、

    Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brooke、

    回到我之前的帖子、您是否测试了 LED 的电压? 如果是、他们的价值观是什么?

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Andrea

    我已经检查了 LMK04828的 LED 指示灯。 PIN32电压为0V、引脚48为3.3V。

    您认为 R818的数量对 PLL1锁定有影响吗?

    此致、

    Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brooke、

    是的、该电阻器可能会导致您的 PLL1无法锁定。 如果您注意到第二个环路滤波器的拓扑(来自 CPout2)、则没有电阻器连接到 VCC。 我并不完全确定他们为什么在 ADC34J25EVM 电路板上这么做、但不需要该电阻器。

    我认为所发生的情况是您的环路滤波器不稳定、并且不稳定的环路滤波器无法提供返回 LMK04828以锁定 PLL 的可靠信号。 因此、我建议将您的 PLL1环路滤波器更改为如下所示(请注意、假设您的电荷泵电流为450uA、您发送的十六进制文件未正确转换):

    希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Andrea

    我移除了电阻器 R818并将寄存器地址0x15B 值从0xC0更改为0xD4。

    我使用 VCXO 的正斜率、PN 为 CVHD-950-100M。 引脚32电压大约为3.3V。 指示灯亮起。

    在这里、我没有使用您在上面推荐的环路滤波器。 也许稍后、我需要根据我们的要求对其进行优化。

    您能否告诉我之前解锁的 PLL1的根本原因? 非常感谢。

    此致、

    Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brooke、

    为了确保锁定、您必须为 VCXO 的斜率选择正确的极性。 您的 VCXO 具有 VCXO 数据表上确定的正斜率。 PLL 的工作方式是向 VCXO 发送电流脉冲、让其知道是加速还是减速。 速度(或频率)的这种变化就是为了实现 PLL 锁定而发生的变化。 VCXO 斜率极性错误时、这些命令会翻转(即、PLL 会在 VCXO 加速时通知 VCXO 减速)、这意味着相位将不相等(下方相位检测器/电荷泵块的输入)、PLL 永远不会锁定。

    最棒的

    Andrea

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的详细描述。 我想我们已经解决了这个问题。

    再次感谢您的观看。

    此致、

    Brooke