This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:LMK00804B

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1196614/lmk00804b-lmk00804b

器件型号:LMK00804B

你好,先生。

您需要使用40MHz TCXO 将其输入 LMK00804B 的 LVCMOS_CLK 中。 对于 LMK 上的 VDD 和 VDDO、输入3.3V。

我的 TCXO 输出范围是0.8Vp_p

如果您查看数据表、则 LMK00804B 的 VIL 最大为1.3V、VIH 最小为2V、因此它不起作用。

然而、已确认输出摆幅为3V。 我不明白您为什么这么做。

请说明。

谢谢

李先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee 先生、

    输入级类似于单端输入类型。 因此、您也会看到启用输出以实现更小的摆幅。 如果您的摆幅正确地遵循数据表中的 VIL 和 VIH 要求、则您将获得正确的输出占空比、否则会导致占空比失真。 理想情况下、低于 VIL 值的任何东西在缓冲器的输出上都应保持低电平、但由于该缓冲器的输入级、这里不是这样。


    以下是 VIL 和 VIH 电平如何影响占空比的示例。  

    VIL = 1.25V

    VIH =大约2V

    由于输入结构类似于差分缓冲器上的单端输入操作、这种情况也会被触发。

    VIL = 0

    VIH = 0.8V

    这将导致占空比失真。

    最好。

    阿西姆