This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL949:CDCEL949数据表错误

Guru**** 2928090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL949, CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1192345/cdcel949-cdcel949-datasheet-error

器件型号:CDCEL949
主题中讨论的其他器件: CDCEL913

您好!

当我单击 CDCEL949 IC 数据表时,我看到  CDCEL913 IC 名称,如下所示,您是否可以检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    让我与我们的团队一起检查一下这个问题。 这可能是因为数据表中有两个 OPN 变量。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    这是数据表中的拼写错误。 感谢您向我们提出此问题、我们将在下一个数据表修订版中对此进行修复。