This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:同步信号要求

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1192797/lmx2594-sync-signal-requirements

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04832

大家好、团队、

DS 第11页:

  

OSCin 上升沿的参考点是什么? 如何测量设置和保持时间? 据我所知、我们在信号振幅的50%处进行测量、如下所示。 您可以确认这一点、还是纠正我的问题?

对于同步信号、上升时间、转换速率是否有任何要求? 如果是、您能分享吗?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    这是时序图。

    我们没有指定 SYNC 信号的上升时间、但它必须与 OSCin 信号兼容、因为 foscin 通常具有很高的频率、如果 SYNC 的上升时间太长、我们无法满足设置时间要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    那么、时序在信号振幅的50%开始/停止、对吧? 在哪里可以找到时序图(图6-1)、请看? 我在 LMX2594数据表中找不到它。

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    对、50%。

    LMX2694数据表中提供了该图。 我们计划将此图放入下一修订版 LMX2594数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、最后两个问题:

    图中所示的 OSCIN 信号 6-1差分信号 OSCIN = OSCIN_P - OSCIN_N?

    3ns (10%至90%)的同步信号上升时间应适用于100MHz 的 OSCIN 信号、以满足所需的设置/保持(2.5ns/2.0ns)时间?

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    嗯、基准是 OSCinP 引脚。  

    3ns 对我来说似乎很长。 100MHz 时钟周期仅为10ns。  

    请参阅下面的 LMK04832生成的时钟和同步脉冲信号、上升时间小于1ns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    那么 OSCIN = OSCINP? 这意味着它不是差分的?

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    单端信号应连接到 OSCINP 引脚、并使 OSCINN 引脚交流分流到接地。 OSCIN 缓冲器的输出为 OSCINP - OSCINN = OSCINP。  

    对于差分信号、OSCINP-OSCINN = 2个 OSCINP。