This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D12EVM:LMK1D1212EVM

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1212EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1197384/lmk1d1212evm-lmk1d1212evm

器件型号:LMK1D1212EVM

您好!

 显示 LMK1D1212EVM 可用孔位置和尺寸的 CAD 模型、电路板的 dxf 或绘图吗?

 是的、我最近询问了另一个问题、但我们不知道它已停产。 现在、我们认为我们将使用这个。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这是顶层和底层的电路板布局图、具有尺寸。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是否有机会发送电路板的 dxf? 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否在寻找 dxf 格式的布局? 如果您只需要电路板和安装孔的物理尺寸、所示的阿西姆图片应该足够好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该布局的 dxf 将帮助我在 CAD 模型上正确定位连接器。 此外、图片显示孔直径为0、0。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    0、0是电路板的原点。 成品孔尺寸为3.2mm。  

    我们不太适合将 PCB 布局转换为不同的格式、希望附加的文件能够为您工作。

    e2e.ti.com/.../HSDC119B.DXF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!