This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:杂散技术问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1196105/lmx2594-spurs-technical-quesiton

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: TPS5430

您好、尊敬的 TI 先生、  
我需要您有关 LMX2594设计的帮助。   有关其设计、有一个技术问题。

在我们的设计中、除了主输出峰值之外、还有双路~15KHz 偏移杂散。 例如:  例如、 5GHz 峰值。

哪些因素和原因会导致这种情况?  非常期待您的安排和技术回复。 非常感谢。
附加文件为5G-15kHzspur 和8G-12kHzspur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您能否提供合成器配置、最好采用 TICS Pro 格式、如下所示?

    TICS Pro 可从 TI.com 下载。

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亲爱的 Noel、

    我们的配置已附加。 振荡源为10MHz 输入。 输出默认为1GHz; 输出为5GHz 时;配置如下。 与我们作为参考购买的演示板的设计相同。 演示中没有此功能。 但我们的设计具有这种毛皮。 我们通过硬件进行了擦除、但我们没有确定 导致这种情况的因素。 希望你能提供帮助。

    5GHz 配置:

    1GHz -默认:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您已将乘法器设置为 x5、这不是有效配置。 您应将倍频器设置为 x2、以便您可能的最高 FPD 为20MHz。 您还应根据 FPD 设置 FCAL_HPFD_ADJ、否则可能会出现 VCO 校准问题。

    该配置是一个整数通道、因此在15kHz 偏移时不应存在杂散。

    此15kHz 杂散可能来自您的系统、例如、您是否使用开关噪声为15kHz 的直流/直流转换器?

    10MHz 输入时钟的格式是什么? 由于频率非常低、建议使用方波信号来获得更好的 PLL 噪声性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、  

    感谢您的意见。 尽管演示板和我们的设计板可以正常工作。 它不应以 x5 configu 的方式在最佳条件下工作。 这是否与擦除问题有关?

    我已检查直流/直流(TPS5430)频率是否为500kHz。 但数字不是相关的。 因此、这种电流与板载直流/直流电流之间可能没有直接关系。 但可能是环境噪声或 CE 干扰。  10MHz 时钟输入为电源为3.3V 的 LV-CMOS。

    如果是 由 环境噪声引起的、则很难消除噪声; U 已知、存在噪声源、串扰路径、受影响者。 那么、LMK2594器件的哪些器件是敏感的、可能会导致此问题?  以及如何 保护这些敏感部件?

    希望您能提供有价值的建议和指导~非常感谢
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    错误的乘法器设置不会导致此问题、我认为您已经在 EVM (演示板)中验证了这一点。  

    杂散信号非常强、它应该会出现在您的电路板中的某个位置。 要进行调试、您可以尝试使用外部电源、使用外部参考时钟。 这也可能是 PCB 布局的耦合问题。  

    由于您的杂散频率遵循 VCO 频率、我怀疑杂散来自参考时钟。 请先尝试更换参考时钟。