This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:restrict 值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1197850/pllatinumsim-sw-restrict-values

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2594

我在使限制值功能正常工作时遇到问题-您是否建议如何使该功能正常工作?

示例:

PLL SIM -设置为高级功能级别

选择 Device -> LMX2594 & Load

在滤波器设计器中、将组件 C3限制为2.2nF (框中键入"2.2")

保持"Smart Force Selected Values"打开

按 CALCULATE FILTER (计算循环过滤器)-程序抛出错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我已经回答了这个主题(主题)。 请告诉我 您是否正在寻找这种解决方案。

    最棒的

    阿西姆