This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:关于 OSCin 的输入阻抗。

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1196549/lmk04828-about-the-the-input-impedance-of-oscin

器件型号:LMK04828

您好、TI 专家

我在 e2e 上发布了一个有关 CLKinX 和 OSCin 单端终端的问题、如下所示

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062392/lmk04828-some-questions-about-the-50ohm-termination-for-clocking-clkinx-using-single-ended-source/3932617?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A468450#3932617

当我最近在新设计中使用04828时、我考虑了规范中的图27、即当使用单波源时、CLKinX 和 OSCin 单端终端建议的连接拓扑、实际上、 OSCin (__LW_AT__Rin)的输入阻抗在交流等效路径中的50ohm 电阻器两端是并联的、所以我的问题是这个 OSCin 的输入阻抗是多少? (我尝试在规范中找到答案、但似乎规范中没有说明)

我提出这个问题的原因是正弦波源通常以功率级别(dBm)的形式描述其输出功率。 在这里、我需要将其转换为电压、以评估 Vpp 是否在2.4V 规格范围内。 如果仅使用 OSCin 的输入阻抗计算50欧姆接地阻抗而忽略、估算是否不准确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    这些器件的输入级通常是交流耦合的、因此具有很高的阻抗、但让我们通过设计确认实际的输入级以回答您的问题。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我确认了设计。 它是高阻抗输入。

    最棒的

    阿西姆