This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:关于 EEPROM 设置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1195120/lmk5b12204-about-eeprom-setting

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

大家好、

 

我们正在寻找符合以下规格的抖动清除器器件。

系统1输入=74.25MHz/输出=74.25MHz

系统2输入=148.5MHz/输出=148.5MHz

硬引脚设置(因此请勿使用 I2C)

 

我们了解 LMK5B12204 EEPROM 模式、但没有满足系统1和系统2要求的设置。

您是否有任何符合上述条件的器件?

 

此外、您是否可以在发货前在工厂设置 EEPROM?

 

*我们认为这一行动是困难的。

 但是、如果您能发表意见、我们将不胜感激。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我已将您的请求发送给我们的 DPLL 专家。 他们目前不在办公室。 因此、预计下周会收到回复。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿西姆-圣、

    感谢您的回答。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    1. 可以在 LMK5B12204中实现系统1和2配置。 请详细说明您认为这是不可能的原因。
    2. 是否要同时输出 74.25MHz 和148.5MHz? 或者、这两种系统设置是否适用于两个单独的电路板/系统?
    3. LMK05318B 上有一个内置 EEPROM、可编程多达100次。 我们敦促客户自行对 EEPROM 进行编程。 根据业务情况、我们可以支持定制 EEPROM 配置。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jennifer

     

    很抱歉、我没有清楚说明它。

     

    ----

    [您的意见1]

    我只想通过硬引脚进行设置(因此不要使用 I2C)。

    我知道 EEPROM 默认设置不支持 System 1和 System 1。

    (我参考“9.5.9 EEPROM 启动模式默认配置”)

    我的理解是否正确?

     

    您能告诉我最简单的 EEPROM 设置吗?

    ----

     

    [您的意见2]

    相同的时间和其他规格待定。

    ----

     

    [您的评论3]

    感谢您提供信息。

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    最简单的 EEPROM 设置是什么意思? 不确定您的意思是简单吗?

    是的、更正了9.5.9节中规定的默认值

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer San、

    我对这种混乱表示歉意。

    我想知道您推荐的 EEPROM 设置。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    您可以在 TICSPRO LMK05318B 配置文件中配置输出。 配置完成后、您可以生成 EEPROM (.EPR)文件。

    请尝试生成配置。 如果您遇到问题、我可以支持您的问题。

    e2e.ti.com/.../0488.LMK05318B-TICS-Pro-GUI-Overview.pdf

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer San、

    感谢您提供的信息和建议。

    此致、

    隐藏