This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:关于输入电压和电源之间的关系

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1195055/lm567c-about-the-relationship-between-input-voltage-and-power-supply

器件型号:LM567C

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

VIN 列为绝对值、最小值为2Vpp、这取决于电源电压吗? 例如、当 VCC (VS?) 5V、VIN 的绝对值是否仍然为2V?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    您能否指出此规格的数据表部分。  

    我看到 VIN 不是时间的函数、也不是2Vpp。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    感谢您的支持。 在这里!

    此外、 除数据表以外、是否还有任何其他文档可用作输出滤波器设计的参考?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    让我来深入了解一下该器件的详细信息、因为它是一个旧器件、用于确认这不是此处的拼写错误。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    请确认。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    当然、我将再次详细介绍它。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adachi-San、

    绝对最大额定值列出了会损坏器件的条件。

    在这种情况下、如果输入信号(在引脚3上)小于2V (无论 Vcc 电压是多少)、这是安全的。 换句话说、不要尝试在引脚3上输入大于2V 的电压。

    C2设计、我们可以使用图4来确定值。 例如、如果我们需要更快的响应、 请使用较小的值 C2来获得更高的带宽。 缺点是由于滤波较少、噪声可能会更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的支持。 我知道。

    此致、

    Masa