This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP110:时钟与放大器;时序-内部论坛

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1198981/cdclvp110-clock-timing---internal-forum

器件型号:CDCLVP110

您好、专家、

我们正在使用 CDCLVP110VFR 替换 Renesas 853S111BYILFT。

工程师正在进行评估、并报告 CDCLVP110VFR  输出摆幅太小。

性能读数:

目标规格为800mV。

请建议我们如何对原理图设计进行微调?

较低的下拉电阻器可以使输出摆幅大吗?

谢谢

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    150欧姆接地应该可以。  我运行了一个快速仿真、摆幅对我来说很好。 它们在接收器侧的输出负载条件是什么? 因为如果它们具有100欧姆 、我会期望该摆幅、如 sim 中所示。 可以查看的另一点是、我们是否具有正确的焊接连接。 这可能是导致性能下降的原因之一。

    最棒的

    阿西姆