This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:cdclvp111-sp

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111, CDCLVP111-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1198467/cdclvp111-sp-cdclvp111-sp

器件型号:CDCLVP111-SP
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111

根据 CDCLVP111-SP 数据表、输入差分电压必须介于0.5V (最小值)和1.3V (最大值)之间。  但是、当 PECL 驱动器在交流耦合模式下连接到 CDCLVP111时、驱动器的输出差分电压在 CDCLVP111输入端几乎翻倍、违反了输入电压要求。  换言之、交流耦合电容器之前的驱动器输出电压(800mV)在直流耦合模式下满足 CDCLVP111-SP 输入电压要求、但在电容器之后(在交流耦合模式下)、则显示逻辑0的差分输入电压为0mV、逻辑高电平的差分输入电压为1.6V。  这(1.6V)是否违反了1.3V (最大值)的 VID。  请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    在交流耦合器件之后。 您将从输出摆幅中移除直流失调电压。 VOD 将保持不变。 0.5V 至1.3V 的规格适用于缓冲器上的 VID。  

    对于 LVPECL 摆幅、您会看到 VOD 摆动在0V 左右。 因此、您将具有从-400mV 到400mV 的摆幅。 如果您使用差分探头测量此值,而差分探头将使用 OUTN 或 OUTP 作为参考,则会在示波器上看到2*VOD 的摆幅。 这是峰峰值测量。 对于 CDCLVP111- SP、该值为2.6V、因此低于规格。

    请参阅以下差分测量方法以供参考。 请告诉我这是否有帮助。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  移除直流电后、我看到的是、它在 CDCLVP111的输入端的摆幅为+/-800mV。 因此、VID (|VIH - VIL|)为1.6V、这超出了1.3V 的最大 Vis。  对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    您使用的是哪种类型的证明。 您似乎正在使用差分探头、该探头将显示该振幅及其 VSS 测量值、如我共享的上面屏幕截图所示。 它是峰间测量值、因此您的实际 VID 将是 VPP/2。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面的仿真中执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    使用较小的电容值或较长的仿真时间使其稳定至正确的值。

    这不是精确的仿真、但您会看到类似的行为。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使经过很长的仿真时间、我仍然会得到 VID > 1.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    您能否与我分享您的 IBIS 原理图?

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想确认 VID (|VIH - VIL|)应该小于1.3V、因为我看到的电压超过1.3V。  如有需要,我会处理这个模式问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应小于1.3V、大约为800mV。 您可以仔细检查原理图和仿真环境。  

    最好。

    阿西姆