This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:启动和输出时序

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1194902/lmk05318b-startup-and-output-timing

器件型号:LMK05318B

我已经使用我想要的配置文件在输出上对 LMK 的内部 EEPROM 进行了编程、但是在复位释放后、器件需要大约15ms 的时间来放置输出时钟、有一种方法可以缩短器件上输出时钟的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navneet、

    我们的 DPLL 专家本周已不在办公室。 我们将在下周初与您再次联系。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navneet、

     这是 EEPROM 初始化的预期时间、需要将 EEPROM 设置加载到活动寄存器中。 它不能被吐痰。

    此致、

    Jennifer