This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 抖动清除器建议

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906, LMK5B12204, LMK04228, LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1197821/lvds-jitter-cleaner-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMK04906LMK04228LMK04828LMK04832

我正在寻找一个芯片的建议、以清除来自 FPGA 的 LVDS 串行 MCLK 信号上的抖动。 MCLK 频率通常介于40MHz 和80MHz 之间。 输出需要是 RMS 抖动小于1ps 的直流耦合 LVDS。 我实际上也只需要每个输入一个输出(最多2个潜在的时钟输入、2个潜在的时钟输出)。

我已经看到了 LMK04906的建议、但它可能比我们需要的更复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以查看 输出数量较少的 LMK5B12204器件、以满足您的要求。 对于抖动清除器、我们通常具有更高输出数的器件。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 原谅我 的无知、但该芯片具有交流耦合 LVDS 输出、我们通常需要直流耦合 LVDS、将其与直流耦合 LVDS 配合使用需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    你就在这个上面。 我在推荐该器件时错过了该详细信息。 我将此请求转发给主题专家、他们将更好地协助您的所有查询和详细信息。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    有多个 LVDS 接口抖动清除器部件、您可以使用 时钟树架构工具 来查找可用的解决方案。

    您可以查看 LMK04228、LMK04828和 LMK04832、它们都支持80MHz LVDS 输出、抖动优于100/200fs。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal